Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD48, LMK04826
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE58JD48EVM 主题中讨论的其他器件:AFE58JD48、 LMK04826
工具与软件:
你(们)好
我们正在使用通过 FMC 的 FPGA 卡映射 AFE58JD48 ADC、我们希望使用 SPI 线路通过 FMC 配置 DAC 和 ADC、但原理图中没有 SDOUT 引脚从 ADC 连接到 FMC。 在原理图中、它映射到 TSW_GPIO_10上、但该信号未连接到 FMC 上。 如果我的理解有差距、您能看一下吗?
此外、LMK04826的芯片选择也没有映射到 FMC 连接器上、因此如果我们要通过 FMC 通过 FPGA 配置 LMK04826、我们应如何做到这一点。
因此、您可以查看这些问题、我们非常感谢您的早日答复。