This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD48EVM:关于原理图中 FMC 上 SPI 映射的查询

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD48, LMK04826

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1414442/afe58jd48evm-query-regarding-the-spi-mapping-on-fmc-in-schematic

器件型号:AFE58JD48EVM
主题中讨论的其他器件:AFE58JD48LMK04826

工具与软件:

你(们)好  

我们正在使用通过 FMC 的 FPGA 卡映射 AFE58JD48 ADC、我们希望使用 SPI 线路通过 FMC 配置 DAC 和 ADC、但原理图中没有 SDOUT 引脚从 ADC 连接到 FMC。 在原理图中、它映射到 TSW_GPIO_10上、但该信号未连接到 FMC 上。 如果我的理解有差距、您能看一下吗?

  

此外、LMK04826的芯片选择也没有映射到 FMC 连接器上、因此如果我们要通过 FMC 通过 FPGA 配置 LMK04826、我们应如何做到这一点。  

因此、您可以查看这些问题、我们非常感谢您的早日答复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很遗憾、TSW_GPIO_10未连接到 FMC 连接器。 您可以在原理图(TSW_GPIO_0/1/2/3)中使用任何其他 GPIO_PIN 进行 FMC 连接、并确保在板的 SDOUT 上将其短接。  

    对于 lmk 的芯片选择引脚可采用类似的方法。