Other Parts Discussed in Thread: AFE4960
Thread 中讨论的其他器件:AFE4960
工具与软件:
您好!
我正在使用 AFE4960进行2通道 ECG 配置、我注意到在绘制时来自 ECG 通道1和 ECG 通道2的数据是不同的。 具体而言:
通道1值位于负区。
通道2值位于正区。
我的印象是、这些值是相似还是相同的。 能否有人澄清一下这是预期行为、还是我的配置可能有问题?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: AFE4960
工具与软件:
您好!
我正在使用 AFE4960进行2通道 ECG 配置、我注意到在绘制时来自 ECG 通道1和 ECG 通道2的数据是不同的。 具体而言:
通道1值位于负区。
通道2值位于正区。
我的印象是、这些值是相似还是相同的。 能否有人澄清一下这是预期行为、还是我的配置可能有问题?
谢谢
您好!
感谢您的响应。
请参见随附的 ECG 1和 ECG 2的 GUI 波形图、其中显示了振幅差异
测试信号取自 ECG 模拟器、且 AFE EVM 板连接如下:
LA 至 Ex1
Ra 至 Ex2
LL 至 EX3
RL 连接到 Ex4