This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4960EVM:AFE4960 2通道 ECG 配置中 ECG 通道1和通道2之间的数据差异

Guru**** 2811275 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4960

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1414268/afe4960evm-difference-in-data-between-ecg-channel-1-and-channel-2-in-afe4960-2-channel-ecg-configuration

器件型号:AFE4960EVM
Thread 中讨论的其他器件:AFE4960

工具与软件:

您好!

我正在使用 AFE4960进行2通道 ECG 配置、我注意到在绘制时来自 ECG 通道1和 ECG 通道2的数据是不同的。 具体而言:

通道1值位于负区。
通道2值位于正区。


我的印象是、这些值是相似还是相同的。 能否有人澄清一下这是预期行为、还是我的配置可能有问题?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhivin:

    感谢您发帖。

    您发现有多少差异? 偏移电压可能存在一些差异。 这些 ADC 使用二进制补码来表示双极输入范围。 您的测试信号是来自现场测试对象还是患者模拟器? 是否使用 RLD 电极偏置信号?

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的响应。

    请参见随附的 ECG 1和 ECG 2的 GUI 波形图、其中显示了振幅差异

    测试信号取自 ECG 模拟器、且 AFE EVM 板连接如下:

    LA 至 Ex1
    Ra 至 Ex2
    LL 至 EX3
    RL 连接到 Ex4

    e2e.ti.com/.../AFE-GUI-Plot.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhivin:

    这看起来只是通道间的偏移差异、此差异可能由多个因素造成、其中包括接触质量、迹线布线和通道间变化(可能还有仿真器本身)方面的差异。 我没有看到配置有任何问题。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我仔细检查了连接、一切看起来都好。

    最初、由于我仅使用 AFE1芯片、因此仅将 J1上的跳线短接、如图所示。

    随后、我还短接了 J2上的引脚15和16 (AFE2_RX_SUP 至 RX_SUP)、之后、我观察到来自2通道模式的信号显著改善、如下所示

    您是否对短接如何改善信号有任何了解?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhivin:

    由于两个 AFE 共享电极输入、因此在未通电的情况下、AFE2可能会被动地加载电极输入。 我认为、对于评估一个 AFE4960、现在可以同时为两个器件供电。 否则、您可以尝试卸载将电极信号路径连接到 AFE2的0 Ω 电阻器:

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您提供的信息

    通道1和通道2的波形仍存在一些偏移、并且未完全重叠。

    这是否可以接受、或是否需要进一步调整?

    应采取哪些步骤来对齐两个通道并使其相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhivin:

    波形看起来是可以接受的。 您正在测试两个不同的 ECG 导联(LEAD I 和 LEAD II)、所以我不会期望输出是相同的。 每个通道的失调电压相对于先前的测试有了很大改进、均处于可接受的范围内。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的支持

    此致、

    Dhivin