This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84EVM:查询评估板上的 CPLD 设计

Guru**** 2017950 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84EVM, DAC38J84
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1413220/dac38j84evm-query-regarding-cpld-design-on-eval-board

器件型号:DAC38J84EVM
Thread 中讨论的其他器件: DAC38J84

工具与软件:

你(们)好  

我们使用  DAC38J84EVM、但有一个限制、来自 DAC 的 SYNC 信号映射到 FMC、但在我们使用的 FPGA 评估板上、没有连接 FPGA 上的引脚。 我们计划  从 J21接头中轻触 CMOS_SYNC_AB 和 CMOS_SYNC_CD、将其映射到 CPLD J24连接器上、然后在 CPLD 内部将这些信号路由到 FMC_B5和 FMC_B6引脚、因为这些引脚连接在 FPGA 侧。  

因此、我们对这项计划有几个疑问:  

1.您能否共享 TI 在 CPLD 中烧录的最新 CPLD 设计文件、以便我们可以在代码中进行修改。  
2.这种方案是否可行,这样做是否有任何限制。  
3.是否有其他方法可以将同步信号发送到我们的 FPGA

我已经将 FPGA 的引脚映射详细信息附加到 FMC 至 DAC 评估板  
 

我们将非常感谢您早日作出响应。  

谢谢  
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在下面找到 CPLD v 文件的链接。 请注意、该文件按原样使用、TI 不提供进一步支持。

    e2e.ti.com/.../7367.DAC38J84_5F00_CPLD.v

    TI 已经在 DAC38J84上验证了 CMOS 同步握手协议。 不、很遗憾、原始 JESD204B 标准不包括基于 CMOS 的握手。 因此、我们没有很好地规划具有基于 CMOS 的同步连接的 EVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kang  

    感谢快速响应。

    我还有一个疑问,如果我们在代码中进行了更改,并尝试在 CPLD 上刷新它,那么我们需要什么工具进行修改和位文件刷新??
    以及将使用哪个 JTAG 刷写位文件。  



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、还请告知工具版本  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nitin:

    您可以使用英特尔的 Quartus 工具。 请注意、我们(TI)无法就此主题提供进一步的支持。 谢谢你

    -Kang