Other Parts Discussed in Thread: ADS127L18, CDCE6214
主题中讨论的其他器件: CDCE6214
工具与软件:
大家好、团队成员:
我的客户在电能质量设备中使用 AD7771、AD7771 具有灵活的 SRC、可实现相干采样。 我们推广 ADS127L18以替代 AD7771、并且客户认为性能良好 、您能为 ADS127L18实现 相干采样提供指导吗?
PS:电力线频率范围(40Hz~72Hz)、1000个采样点。
石头
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: ADS127L18, CDCE6214
工具与软件:
大家好、团队成员:
我的客户在电能质量设备中使用 AD7771、AD7771 具有灵活的 SRC、可实现相干采样。 我们推广 ADS127L18以替代 AD7771、并且客户认为性能良好 、您能为 ADS127L18实现 相干采样提供指导吗?
PS:电力线频率范围(40Hz~72Hz)、1000个采样点。
石头
您好、Stone:
您能告诉我们"备注"中的客户是谁吗?
ADS127L18没有内部 SRC、因此该功能需要是外部功能。 由于输出数据速率与 CLKIN 频率成正比、因此您可以根据输入采样频率调整该时钟频率以生成精确的输出数据速率。
例如、使用25.6MHz 的标准时钟频率和128的 OSR 设置、输出数据速率将为100ksps。 如果要将输出数据速率调整为72*1000=72ksps 的精确值、则应将输入频率调整为25.6MHz * 18.432MHz。 该频率可由时钟发生器提供、如 CDCE6214。
此致、
Keith Nicholas
精密 ADC 应用
尊敬的 Stone:
如果客户可以使用可编程时钟发生器、则我建议发布特定于 CDCE6214的新问题。
根据我对 CDCE6214的有限了解、您应该能够将频率调整到1ppm 以下;时钟发生器工具允许您选择分辨率为10Hz 的频率、这表明 ADC 数据速率可以在40kHz 到72kHz 之间以0.04Hz 的分辨率调整。
为了在使用 OSR=128时满足 ADC 的全部性能、抖动应为20ps-rms 或更低、任何时钟发生器都应该轻松满足该抖动。
此致、
Keith