This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L18:相干采样

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS127L18, CDCE6214
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1414648/ads127l18-coherent-sampling

器件型号:ADS127L18
主题中讨论的其他器件: CDCE6214

工具与软件:

大家好、团队成员:

我的客户在电能质量设备中使用 AD7771、AD7771 具有灵活的 SRC、可实现相干采样。 我们推广 ADS127L18以替代 AD7771、并且客户认为性能良好 、您能为 ADS127L18实现 相干采样提供指导吗?  

PS:电力线频率范围(40Hz~72Hz)、1000个采样点。

石头

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stone:

    您能告诉我们"备注"中的客户是谁吗?

    ADS127L18没有内部 SRC、因此该功能需要是外部功能。   由于输出数据速率与 CLKIN 频率成正比、因此您可以根据输入采样频率调整该时钟频率以生成精确的输出数据速率。

    例如、使用25.6MHz 的标准时钟频率和128的 OSR 设置、输出数据速率将为100ksps。  如果要将输出数据速率调整为72*1000=72ksps 的精确值、则应将输入频率调整为25.6MHz * 18.432MHz。  该频率可由时钟发生器提供、如 CDCE6214。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    如前所述、电力线频率为40Hz 至72Hz、最小分辨率为0.01Hz、  需要12.288MHZ 至18.432MHZ 的时钟频率范围、步长为1.28k、CDCD6214是否可以满足此要求?

    石头

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stone:

    如果客户可以使用可编程时钟发生器、则我建议发布特定于 CDCE6214的新问题。

    根据我对 CDCE6214的有限了解、您应该能够将频率调整到1ppm 以下;时钟发生器工具允许您选择分辨率为10Hz 的频率、这表明 ADC 数据速率可以在40kHz 到72kHz 之间以0.04Hz 的分辨率调整。

    为了在使用 OSR=128时满足 ADC 的全部性能、抖动应为20ps-rms 或更低、任何时钟发生器都应该轻松满足该抖动。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Keith!