This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1148:PSpice for TI (17.4 - 2023 S009版本)自动更新库后、无法在库中找到 ADS1148。

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC7718, ADS1148, DAC7714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1415387/ads1148-pspice-for-ti-17-4---2023-s009-version-after-automatically-updating-the-library-ads1148-cannot-be-found-in-the-library

器件型号:ADS1148
主题中讨论的其他器件:DAC7718DAC7714

工具与软件:

PSpice for TI 是否支持对可从 TI 购买的所有元件进行仿真? 我更新后的组件库仅包含18个 ADC、显然与 TI 选择页面上的数字不匹配。 这是什么原因呢?
我这里有一个项目要使用 ADS1148和 DAC7718芯片。 如果 PSpice for TI 不支持仿真、有没有其他方法可以仿真这两款芯片?
谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wenrui Shang:

    TI 不为我们的所有 ADC (包括 ADS1148)提供 SPICE 模型。 没有其他方法可以模拟这些器件

    我建议改用 EVM 进行评估和测试  

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、可以使用 TI 提供的 ADS1148 IBIS 模型来执行仿真吗? 使用 PSpice 模型编辑器将 IBIS 模型转换为。 lib 或。 CIR 并将其导入到 TINA 进行仿真? 如果是、我可以在哪里下载 PSpice 模型编辑器? 我的 Cadence 路径中没有该软件。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wenrui Shang:

    ADS1148 IBIS 模型仅模拟输入/输出缓冲器的行为来研究传输线路影响、而不是完整信号链行为

    有关更多信息、请参阅本文档: https://www.ti.com/lit/an/snla046/snla046.pdf?ts = 1727109910999&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fen-us%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FlangPref%253Den-US%2526nr%253D10955%2526searchTerm%253Dibis+model

    如果使用 EVM 无法获得更好、更准确结果的模型、您将如何处理该模型?  我提出这个问题是因为我们经常收到这些请求、但我仍然不清楚 ADC 模型如何提供帮助。 SAR ADC 模型通常仅仿真 VREF 引脚和 ADC 输入引脚上的稳定时间、这对于 ADS1148等低速 Δ-Σ ADC 不太重要

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我需要使用电路板上的 ADS1148和 DAC7714、所以我想首先通过仿真来验证外围电路是否满足我的设计要求(包括通过单芯片微型计算机编程控制 ADS1148和 DAC7714组件的电压和电流输入切换、输入和输出是否符合我们的使用标准等)。 TI 仅为这两种组件提供 IBIS 模型、因此我想问问是否有其他方法可以满足我的仿真需求。 PSpice for TI、multisim、TINA 或其他仿真软件中的 IBIS 模型能否满足我的仿真需求?
    此外、您提到的 IBIS 模型仅用于仿真输入/输出缓冲器的行为并研究传输线路的影响、而不是整个信号链的行为。 您能给我举一个线路效应和信号链行为的例子吗? 我真的不明白 IBIS 模型的深度,所以谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wenrui Shang:

    我建议您购买一个 EVM 并尝试打算构建的电路。 我们没有 SPICE 模型、因此目前只能使用硬件实际测试您的电路。

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我将尝试使用 EVM 进行测试。
    此外、我想知道在什么软件中以及通常使用 TI 提供的 IBIS 模型进行哪些测试。 我以前没有实际使用过 IBIS 模型、只在线搜索了一些相关信息。 我对此不是很清楚。 这次看了相关的信息、还是不是很了解。 我很好奇、期待您的回答、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wenrui Shang:

    我已链接的文档对 IBIS 模型进行了最好的解释。 我将无法更好地解释 IBIS 模型的用途、而不是您在网上找到的文档。 一般来说、ADS1148不会有传输线路影响、因为通信频率相对较慢(10 MHz)、您可以使数字通信引脚的 PCB 布线较短  

    -Bryan