主题中讨论的其他器件:DAC7718、 DAC7714
工具与软件:
PSpice for TI 是否支持对可从 TI 购买的所有元件进行仿真? 我更新后的组件库仅包含18个 ADC、显然与 TI 选择页面上的数字不匹配。 这是什么原因呢?
我这里有一个项目要使用 ADS1148和 DAC7718芯片。 如果 PSpice for TI 不支持仿真、有没有其他方法可以仿真这两款芯片?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
PSpice for TI 是否支持对可从 TI 购买的所有元件进行仿真? 我更新后的组件库仅包含18个 ADC、显然与 TI 选择页面上的数字不匹配。 这是什么原因呢?
我这里有一个项目要使用 ADS1148和 DAC7718芯片。 如果 PSpice for TI 不支持仿真、有没有其他方法可以仿真这两款芯片?
谢谢!
尊敬的 Wenrui Shang:
ADS1148 IBIS 模型仅模拟输入/输出缓冲器的行为来研究传输线路影响、而不是完整信号链行为
如果使用 EVM 无法获得更好、更准确结果的模型、您将如何处理该模型? 我提出这个问题是因为我们经常收到这些请求、但我仍然不清楚 ADC 模型如何提供帮助。 SAR ADC 模型通常仅仿真 VREF 引脚和 ADC 输入引脚上的稳定时间、这对于 ADS1148等低速 Δ-Σ ADC 不太重要
-Bryan
您好!
我需要使用电路板上的 ADS1148和 DAC7714、所以我想首先通过仿真来验证外围电路是否满足我的设计要求(包括通过单芯片微型计算机编程控制 ADS1148和 DAC7714组件的电压和电流输入切换、输入和输出是否符合我们的使用标准等)。 TI 仅为这两种组件提供 IBIS 模型、因此我想问问是否有其他方法可以满足我的仿真需求。 PSpice for TI、multisim、TINA 或其他仿真软件中的 IBIS 模型能否满足我的仿真需求?
此外、您提到的 IBIS 模型仅用于仿真输入/输出缓冲器的行为并研究传输线路的影响、而不是整个信号链的行为。 您能给我举一个线路效应和信号链行为的例子吗? 我真的不明白 IBIS 模型的深度,所以谢谢!