This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC088S085:频率范围

Guru**** 2826195 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1418210/dac088s085-frequency-range

器件型号:DAC088S085

工具与软件:

还是回到频率范围、标称40 MHz 和最大值30MHz:在我看来、Tmin < Ta < Tmax 这一行是指工作温度? 这还会排除40 MHz 的标称频率、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、  

    是的、回答正确。 我们已验证该器件始终可以在整个工作温度范围内使用30MHz 时钟频率工作。 40MHz 可 在25°C (典型值)下工作、但不能保证可在整个温度范围内工作。  

    在此背景下、标称值和典型值是等效术语。 电气特性表中的典型规格也是如此。  

    12位数据表对各行项目的拆分方式更有意义:

    此致!

    Katlynne Jones