This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3642:DCLK_IN 生成方式

Guru**** 2541840 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC3642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1418935/adc3642-dclk_in-generation-ways

器件型号:ADC3642

工具与软件:

大家好

串行 CMOS 模式下的 ADC3642只需将 DCLK 输出连接到 DCLK 输入、就可以提供 DCLK_IN 时钟吗?

这是合法的配置、还是我需要使用外部网络以采样时钟或从 FCLK 创建 DCLK-IN?

此致、

Judy Badulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、评审团

    否、这无效。 该器件没有用于 DCLK 生成的内部 PLL、因此不会发生任何情况。 它需要一个给器件馈送的外部时钟电源。

    谢谢、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chase。

    感谢您的快速回复。 还有一个问题:DCLK_IN 信号是否有任何抖动要求? 是否可以使用 FPGA 内部 PLL 宏从采样时钟生成它。

    此致、评审团。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、评审团

    DCLKIN 没有特定的抖动要求。 但是、TPD 将根据采样时钟下降沿和 DCLKIN 下降沿之间的延迟而变化。 因此、采样时钟与 DCLKIN 的关系需要保持一致。

    只要通过锁存到采样时钟相位的 PLL、就应该可以从 FPGA 生成 DCLKIN。

    此致、

    Drew