This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299-4:ADS 无响应

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1299-4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1420175/ads1299-4-no-response-from-the-ads

器件型号:ADS1299-4

工具与软件:

尊敬的专家:

向客户询问有关此查询的帮助:

我使用的是 ADS1299-4。 在加电(PWDN)引脚保持高电平且执行软件复位后、ADS 不会响应器件 ID 请求。 设置:主器件是 STM32 f446、使用的引脚为 PB13 (SCLK)、PB14 (MISO)、PB15 (MOSI)、CS (PD1)、DRDY (PD13)、PWDN (PD11);APB1时钟为40MHz。

根据 E2E 上的此帖子:

(+) ADS1299-4:ADS1299对命令无响应-数据转换器论坛-数据转换器- TI E2E 支持论坛

 我试图按照第62页的指示进行操作。 我检查了 VCAP1、到达该步骤时它上面有1.192V 的电压。 但是根据我的理解、之前的步骤是将 PDWN 拉高、然后将复位等待拉高、再拉低复位、我是对的吗? 我只需要将复位保持在高电平?
此外、我还检查了布线的连续性、所有内容都与原理图相匹配。

我们的原理图是相同的。 非常感谢任何帮助。

此致、
阿奇·A·.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie:

    是、根据数据表的第11.1节、器件需要在上电后进行硬件复位。 一旦器件准备好供使用、客户必须首先发送 SDATAC 命令(11h)。

    您是否还可以确认它们使用的是 SPI 模式01?  

    有关其他有用的提示、请参阅我们的 ADS129x BIOFAQE2E 上的 E2E 论坛页面。

    此致、

    Ryan