Other Parts Discussed in Thread: ADS1299-4
工具与软件:
尊敬的专家:
向客户询问有关此查询的帮助:
我使用的是 ADS1299-4。 在加电(PWDN)引脚保持高电平且执行软件复位后、ADS 不会响应器件 ID 请求。 设置:主器件是 STM32 f446、使用的引脚为 PB13 (SCLK)、PB14 (MISO)、PB15 (MOSI)、CS (PD1)、DRDY (PD13)、PWDN (PD11);APB1时钟为40MHz。
根据 E2E 上的此帖子:
(+) ADS1299-4:ADS1299对命令无响应-数据转换器论坛-数据转换器- TI E2E 支持论坛
我试图按照第62页的指示进行操作。 我检查了 VCAP1、到达该步骤时它上面有1.192V 的电压。 但是根据我的理解、之前的步骤是将 PDWN 拉高、然后将复位等待拉高、再拉低复位、我是对的吗? 我只需要将复位保持在高电平?
此外、我还检查了布线的连续性、所有内容都与原理图相匹配。
我们的原理图是相同的。 非常感谢任何帮助。
此致、
阿奇·A·.