This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278EVM-PDK:ADS1278EVM-PDK

Guru**** 1981085 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1278EVM-PDK, ADS1278
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1420117/ads1278evm-pdk-ads1278evm-pdk

器件型号:ADS1278EVM-PDK
主题中讨论的其他器件: ADS1278

工具与软件:

您好!

下面详细介绍了我正在使用的器件以及我的问题是什么:

我正在使用 ADS1278EVM-PDK 评估板(2011年的旧版本、可在缓存照片上看到)。

评估板还连接到 MMB0主板。 该主板只连接到电源、而且不通过 USB 连接到软件、因为我要直接从评估板创建不同的外部通信。  

将所有开关和跳线设置为 SPI 模式(在所有不同的配置下)时、通信似乎无法正常工作。 主要问题似乎出在芯片本身上的 FSYNC/DRDY 引脚、因为它仅保持低电平或高电平(具体取决于配置)、并且不像我从数据表中所理解的那样充当 SPI 芯片选择。 板载时钟正常工作、输出一些数据的数字输出引脚也是如此、但如果 FSYNC/DRDY 引脚没有作为 SPI 芯片选择工作、我不知道如何解析流出的连续数字数据。

另外可能与电路板在 FS 模式下完全正常工作并通过 USB 连接到 TI 软件相关。

TLDR:我想在 SPI 模式下使用评估板、不带主板(或仅使用主板的电源)、并将输出连接到其他一些器件以读取数字数据(例如 raspberrypi)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nik:

    欢迎来到 TI E2E 社区。

    ADFS1278EVM-PDK 不容易连接到单独的控制器板、但可以实现。

    为了独立使用、必须将 MMB0板的 SPI 线路与子板断开、否则 MMB0和控制器板之间会出现争用。  其他客户已从 MMB0板上移除子板、并在两个电路板之间使用跳线来仅供电、然后对子板(ADS1278EVM)和控制器板之间的 SPI 端口使用跳线。  下面是另一个成功完成此操作的 e2e 链接。

    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1167519/ads1278evm-pdk-interface-ads1278evm-standalone-with-spi-interface

    一切正常通电并配置为 SPI 模式且没有 SPI 通信(SCLK 空闲低电平)的情况下、ADS1278应处于连续转换模式、并以输出数据速率发送/DRDY 线路脉冲。

    使用板载27MHz 振荡器、CLKDIV=1 (连接到 IOVDD)、模式选择= 00 (接地)、您应该会看到/DRDY 在105468SPS 时重复。  在/DRDY 下降沿、您应激活 SCLK 并在 DOUT1引脚上读取数据。  对于8个通道和每个通道24b、您总共需要发送192个 SCLK。  读取所有通道数据后、将 SCLK 保持为低电平、并等待下一个/DRDY 下降沿读取下一个转换结果。

    为了使用单个 SPI 端口读取所有8个通道、您需要使用 TDM 模式;确保所有格式引脚均为低电平(接地)以启用此模式。

    ADS1278EVM 可能需要一些试错才能正确配置一切。  我建议使用示波器或 DMM 验证所有配置引脚状态、并验证27MHz 振荡器是否实际连接到了 ADS1278的 CLK 引脚。  一旦您看到/DRDY 在正确频率105468SPS 下工作、就可以让代码工作以通过 SPI 连接传输数据。  (SCLK、DOUT1和/DRDY 通常连接到中断引脚或可通过软件轮询)。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。

    按所述配置所有器件时:S3右侧(板载 ref)、S6向上(SPI 模式)、S2一切向下(接地)(CLKDIV 向上(VDD)除外)、JP1和 JP2打开并且所有电源引脚都通过跳线电缆连接到 MMB0、SCLK 引脚已经提供了具有27MHz 频率的时钟信号。 我不确定我是否理解您对激活 SCLK 的理解、因为在该设置中、SCLK 似乎在加电时激活。 我猜您是指从外部将 SCLK 信号拉至低电平、以便将其保持在所描述的"空闲模式"、但我不确定这一点、因为 CLK 引脚连接到 SCLK、所以两者都是低电平? 在此设置中、DREADY 信号始终保持高电平。

    除了示波器外、没有其他设备连接到评估的输出引脚。 设置跳线板。

    此致、

    Nik Krefrej

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nik:

    对于 SPI 模式、SCLK 引脚不应连接到 CLK 引脚。  SCLK 应由您的 MCU 提供。  您将需要跟踪为什么 SCLK 引脚由时钟驱动、否则您将无法使 SPI 工作。

    此外、由于 ADS1278器件的 CLK 引脚上存在 CLK、您应该会看到/DRDY 会以所配置的数据速率进行主动切换。

    顺便说一下、此 EVM 板现已停产;我们已迁移到新版本的 ADS1278EVM、它更易于通过外部处理器板在独立模式下使用。  如果可能、我建议查看这款新电路板。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助!  

    问题在于 SCLK 引脚不是直接接地、而是悬空、这意味着它不是很低、因此 DRDY 引脚无法正常工作。 我在从数据表中创建注释、意外切换了 CLK 和 SCLK (TP6和 TP8)的测试点时也犯了一个错误、这意味着 CLK 为27MHz、SCLK 未被驱动且悬空。 现在我已将 SCLK 接地、DRDY 引脚已变为低电平、并在105ksps 时变为高电平。  

    现在、我可以将电路板连接到外部 MCU、开始测试 SPI 通信的代码。

    感谢您发送编修。感谢您发送编修。

    此致、

    Nik Krefrej  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您!

x 出现错误。请重试或与管理员联系。