This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278:设计到 PHI 控制器板的连接器

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1278, ADS1278EVM-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1421003/ads1278-designing-in-a-connector-to-phi-controller-board

器件型号:ADS1278

工具与软件:

您好!

我正在设计一种使用 ADS1278 ADC 并由 FPGA 控制的 PCB。 我们可能在采购使用 FPGA 的电路板时遇到了延迟、并正在寻找另一种从 ADC 读取数据的方法、以便我们可以同时测试其余电路。 我想在 PCB 上添加一个与 ADS1278EVM-PDK 板上的 J5相同的连接器、从而连接到 TI 的 PHI 板并允许使用 TI 软件读取 ADC。 这样一来、如果 FPGA 不在系统中、我仍然可以使用与 TI 评估板上相同的设置与 ADS1278进行通信。  

但是、我注意到 ADS1278EVM-PDK 套件中包含的电路板包括一个 EEPROM、该 EEPROM 在启动时由 PHI 板读取、随后不再使用。 显然、我们无法将此 EEPROM 连同 ADS1278-EVM 中包含的任何数据包含在我们的定制设计中。 如果我们在没有此 EEPROM 连接的情况下将 ADS1278EVM 连接到 PHI 板、我们是否仍然能够与 ADC 通信? 或者 PHI 电路板和 TI 软件是否仅在 EEPROM 存在时工作?

谢谢!

露西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lucy、您好!

    遗憾的是、如果没有此 EEPROM、则无法在电路板上使用 EVM GUI。  但是、如果您想创建自己的定制版本的 ADS1278EVM、该软件将支持对 EEPROM 进行编程。

    EVM 用户指南提供了整个电路板(包括 EEPROM 电路)的原理图和 BOM、该电路直接由 PHI 供电并且独立于电路板上的所有其他电路。  只需将 EEPROM 包含在您自己的电路板上、然后在连接 PHI 板并首次启动 GUI 软件时、您可以使用 ADS1278配置加载 EEPROM。

    "Tools"->"Load EEPROM"

    然后只需按 Load EEPROM、GUI 便会配置 EEPROM 以用作 ADS1278EVM。

    完成这些步骤后、您可以将 PHI+GUI 与您自己的定制板配合使用、以完全测试 ADS1278。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我们将向设计中添加一个空的 EEPROM。