请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS124S08 工具与软件:
我们针对不同的传感器使用 ADS124S08作为多通道 ADC。 其中一个传感器是 PT100、它需要 AIN5上的激励电流。 当我在 IDACMUX 寄存器中写入0x05时、我将在 AIN5和 AIN0上获得激励电流。 我尝试了0x50、0xB0、每次在 AIN0上获得激励电流以及正确的 AIN 时。 我尝试了不同的芯片、结果也是一样的。 当我尝试在任何 AIN 上开启励磁时、它也会在 AIN0上开启励磁。 这种行为是否正确?