This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:IDACMUX 问题

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1422030/ads124s08-idacmux-issue

器件型号:ADS124S08

工具与软件:

我们针对不同的传感器使用 ADS124S08作为多通道 ADC。 其中一个传感器是 PT100、它需要 AIN5上的激励电流。 当我在 IDACMUX 寄存器中写入0x05时、我将在 AIN5和 AIN0上获得激励电流。 我尝试了0x50、0xB0、每次在 AIN0上获得激励电流以及正确的 AIN 时。 我尝试了不同的芯片、结果也是一样的。 当我尝试在任何 AIN 上开启励磁时、它也会在 AIN0上开启励磁。 这种行为是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sergii Gnatenko:

    如数据表所示、将0x05写入 IDACMUX 会将 IDAC2设置为在 AIN0上输出、并将 IDAC1设置为在 AIN5上输出。 如果只想将 IDAC1设置为在 AIN5上输出并将 IDAC2设置为关闭、请写入0xF5。

    写入0x50和0xB0将 IDAC1设置为在 AIN0上输出

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryan:

    谢谢! 明白了、我的错误。 我今天将尝试它。

    Sergii