工具与软件:
目前、我使用 LM98725的从模式来转换 CCD 芯片的数据。 我已将驱动模式设置为从模式(通过将 第0页的第二位地址00设置为0)、并配置了低速 SH 线、并指定了 PHIA 线的波形。 一旦我锁定芯片状态(通过将 页0的第一位地址00设置为1)、当没有脉冲信号进入 SH_R 时、低速 SH 线看起来正常且没有输出、但是高速 PHIA 线持续输出像素传输波形。 此外、未观察到 SH 间隔。 当我通过 SH_R 输入脉冲信号时、低速 SH 线路和指定 PHIA 线路都显示正常、最初输出 SH 间隔波形、然后高速线路输出像素传输波形。
我想问应设置哪些寄存器、以便在没有 SH_R 脉冲信号输入时 PHIA 线路保持关闭?