This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM98725:使用 LM98725的从模式时、触发 SH_R 当没有触发输入时、高速数据线路 PHIA 会持续输出像素传输波形

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: LM98725

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1418302/lm98725-using-the-slave-mode-of-the-lm98725-triggered-sh_r-the-high-speed-data-line-phia-continuously-outputs-pixel-transfer-waveforms-when-no-trigger-in

器件型号:LM98725

工具与软件:

目前、我使用 LM98725的从模式来转换 CCD 芯片的数据。 我已将驱动模式设置为从模式(通过将 第0页的第二位地址00设置为0)、并配置了低速 SH 线、并指定了 PHIA 线的波形。 一旦我锁定芯片状态(通过将  页0的第一位地址00设置为1)、当没有脉冲信号进入 SH_R 时、低速 SH 线看起来正常且没有输出、但是高速 PHIA 线持续输出像素传输波形。 此外、未观察到 SH 间隔。 当我通过 SH_R 输入脉冲信号时、低速 SH 线路和指定 PHIA 线路都显示正常、最初输出 SH 间隔波形、然后高速线路输出像素传输波形。

我想问应设置哪些寄存器、以便在没有 SH_R 脉冲信号输入时 PHIA 线路保持关闭?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以仔细检查页0、地址0、位2、4和5的寄存器位设置吗?

    BR、

    Norikazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    位2和位4都设置为0。 我已尝试将位5设置为1和0、但在这两种情况下、PHIA 线路都在没有 SH_R 信号输入时输出波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Norikazu

    我已经检查了 page0、地址0、位2、4和5的设置、 并尝试了不同的组合、但情况似乎没有改善。 还有其他可能吗? LM98725是否能够在没有 SH_R 信号输入的从模式下保持高速线路静音?

    祝你一切顺利

    Haonan