This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2007-Q1:有关 TSC2007-Q1触摸操作错误的咨询

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TSC2007-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1421126/tsc2007-q1-inquiry-regarding-tsc2007-q1-touch-operation-error

器件型号:TSC2007-Q1

工具与软件:

大家好、TI CSC

客户当前的 TSC2007-Q1触摸操作问题如下。

[问题]

1) 1)如果您最初打开电源并立即按下触控按钮、则"触控不起作用"

2) 2)验证后、即使将4.7kΩ 的上拉电阻器连接到 TSC2007-Q1的 SDL 引脚、输出仍设置为低电平、导致触控功能在电源复位之前完全不工作。


一旦 TSC2007-Q1设置为输出低电平、则在电源关闭和打开之前、不可能通过 S/W 将其释放。

下电上电持续时间越短、出现此问题的频率就越高。 即使 TWI 在上电1秒钟后初始化、问题仍然存在。

尝试更改上拉电阻、并尝试各种其他方法以防万一、但一旦 SCL 变为低电平、则无法实现。

它不会每次都发生、但会在电源打开时发生、因此在打开电源之前似乎有某种情况、我认为这需要解决。

和之前的 E2E 查询一样、我尝试通过将2k2等下拉电阻器连接到 Vcc 来进行测试、但同样的问题仍然存在。

(上一问题 E2E 内容: https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1379458/tsc2007-q1-inquiry-about-replacement-product-recommendation-due-to-touch-operation-error-of-tsc2007-q1)


q1)您能确认问题是什么吗?
Q2)是否有解决该问题的方法?
Q3)我将考虑将其替换为 TSC2013QPWRQ1、但 TSC2013QPWRQ1是否存在上述相同的问题?

应用的电路如下所示。

请查看上面的内容、如果您需要任何其他信息、请告诉我。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Grady:

    我们在这方面的专家今天已离开办公室。 他将在星期一回到办公室、看看您的问题。

    感谢您的耐心等待、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Grady:

    您能否尝试移除模拟输入上连接到 GND 的保护二极管和电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daveon

    我将在客户要求确认后回复。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢