This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:Vocp 的温度依赖性

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1422867/ucc28740-temperature-dependence-of-vocp

器件型号:UCC28740

工具与软件:

您好!

查看数据表、Vocp 为1.4~1.6V (-40~125℃)。
Vocp 是否具有随着温度升高阈值变小(接近1.4V)的特征?

谢谢!

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它不依赖于温度、而是因器件而异。 如果 CS 引脚在初始上电时开路、该保护功能用于检查该引脚。 如果 CS 引脚开路、内部电路会将 CS 电压上拉至其最大阈值以上 如果您想将其用于其他目的、则需要将设计为在整个温度范围内获得大于1.6V 的电压才能获得这种保护。