请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS52J90 工具与软件:
您好!
通过查看 ADS52J90数据表中的图95可以看出、最大值13 (即 DVDD_1V2开始上升到 DVDD_1V8和 AVDD_1V8开始上升之间的时间)似乎没有时序规格。 表44的目的是否表明 T3的最大限制为50ms? 或者、T3最大值的空白字段是否意味着在启用1v8电源之前 DVDD_1v2电源可以导通多长时间没有上限?


谢谢!
奥斯丁