This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:菊花链连接和通道连接问题

Guru**** 2813485 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1299, ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1423179/ads1299-daisy-chain-connection-and-channel-connection-issues

器件型号:ADS1299
主题中讨论的其他器件: ADS1298

工具与软件:

TI 工程师

您好!


我有以下3个问题要问:

1.根据下图、我会连接 N 端作为参考。 芯片的 N 端引脚是否需要从外部连接到 AVDD?




2.用菊花链配置连接两个芯片 两个芯片上的 SRB1引脚是否需要连接在一起? 有关两个芯片之间的通道连接、请参阅问题1的示意图。

3.如果两个芯片使用第一个芯片的偏置输出来共用偏置驱动、那么第二个芯片的 Biasout 和 Biasin 引脚是否无需连接、而只有第二个芯片的 Biasin 引脚需要连接第一个芯片的 Biasin 引脚?

我很感谢您的答复!

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiahao:

    感谢您发帖。

    1. 未使用的模拟输入引脚应连接到 AVDD。
    2. 是的、如果两个芯片的 INxP 输入信号在同一基准电极上测量、则应该将两个 SRB1引脚短接在一起。  
    3. 只需要一个器件(即器件1)的 BIASOUT。 其他器件(器件2、3、...)的偏置放大器可断电。 仍然可以从任何器件中选择输入电极、并将它们连接到器件1的 BIASINV 引脚、以在需要时将它们包含在共模导出电路中。 我们的 ADS1298数据表中显示了这种情况的一个示例、它也适用于 ADS1299:

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    非常感谢您的答复。

    1.请问其他芯片的偏置放大器是如何掉电的? 我已经了解到在菊花链模式下、配置是一致的。

    2、如下图、如果 DOUT 和 DAISY_IN 之间的距离仅为50mm、那么还需要添加延迟电路还是 D 触发器?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果需要在问题2中添加延迟电路、那么需要多长时间的延迟时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiahao:

    1.你说的很好。 如果为菊花链中的两个器件使用公共/CS、则它们必须具有相同的寄存器配置。 在寄存器写入期间可以对每个器件使用单独的/CS、并在数据收集期间将它们同时置于低电平。

    2.延迟电路或 D 触发器电路对数据重新计时的需求取决于系统的布局和 SCLK 频率。 我以前没有听说过任何客户实际上需要该电路、因为 SCLK 频率相对较低。

     从 SCLK 上升沿到 DOUT 的建立时间为17ns/32ns (取决于 DVDD)。 因此、1/2* SCLK 周期必须长于设置时间并留有一定的裕度、以确保该位在下一个 SCLK 下降沿之前稳定在 DAISY_IN 引脚上。 我认为 SCLK < 10 MHz 不应该有任何问题(对于 SCLK、高电平和低电平时间为50ns)。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    非常感谢您的答复。

    我是否能够理解、只要 SCLK < 10MHz、就无需添加延迟电路或触发器?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiahao:

    您需要检查时序并验证是否有足够的裕量。 如果 SCLK < 10 MHz、则不需要延迟电路或 D 触发器、这种"规则"没有。 我的估计是,这将不是必要的,但这是由你来确认。

    此致、

    Ryan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢!