Other Parts Discussed in Thread: ADS54J60
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS54J60 工具与软件:
尊敬的 SIRs:
在 ADS54J60数据表中、它规定了 添加2.1V 内部电压作为共模电压。 我不知道是否可以关闭内部 CMN 电压并使用外部直流耦合信号应用于 INAM 和 INAP。
INAP=直流偏置_1 +增益* Vin;INAM=直流偏置_2 -增益* Vin
CMN=(直流偏置_1 +直 流偏置_2)/2
无烟另一个问题是、我是否可以将 CMN 设置为1.9V 的一半、即等于0.95V。 您能告诉我为什么内部 CMN 电压设置为2.1V、通常 CMN 应为 Vref 电压的一半吗?
BTW、我找不到该 ADC 的 VREF 电压。 为什么?
这个问题有点紧急、今天能帮我解答吗?
非常感谢
John