This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J60:直流耦合共模电压

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1424631/ads54j60-dc-coupled-common-mode-voltage

器件型号:ADS54J60

工具与软件:

尊敬的 SIRs:

在 ADS54J60数据表中、它规定了 添加2.1V 内部电压作为共模电压。 我不知道是否可以关闭内部 CMN 电压并使用外部直流耦合信号应用于 INAM 和 INAP。

INAP=直流偏置_1 +增益* Vin;INAM=直流偏置_2 -增益* Vin

CMN=(直流偏置_1 +直 流偏置_2)/2

无烟另一个问题是、我是否可以将 CMN 设置为1.9V 的一半、即等于0.95V。 您能告诉我为什么内部 CMN 电压设置为2.1V、通常 CMN 应为 Vref 电压的一半吗?

BTW、我找不到该 ADC 的 VREF 电压。 为什么?

这个问题有点紧急、今天能帮我解答吗?

非常感谢

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    遗憾的是、您不能关闭到模拟输入的 VCM、也不能通过 SPI 寄存器等在 ADC 内部更改此值

    在此设计中、VREF 电路未外露。

    此致、

    Rob