主题中讨论的其他器件:TL431
工具与软件:


此设计是否与 NTC 和热电偶采样?兼容
如果负载为 NTC、VDD_TEM=3.3V、则 TEM SEN1单端输入、TEM SEN0接地。
如果负载为热电偶、则 VDD_TEM=0V、不会安装差分输入15.3k 电阻器。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Fabio Gou:
感谢您提供所需的信息
为您提供的一些意见/问题:
-Bryan
尊敬的 Bryan:
感谢您的反馈。
J6连接到 NTC 或 热电偶。
当为 NTC 时、不会安装此部件。 将 TEM SEN1连接至 ADC 以测量电压。
(三个电阻器、用于进行电压分压。 似乎不需要10k 电阻器、对吧?)

热电偶时、将安装15K3。
在这种情况下、是否也不需要10k 电阻器?
顺便说一下、现在3.3V (用于 NTC)是由 LDO 提供的。 但准确度接近1%。
使用0.5%精度 TL431是否有助于提高精度?
尊敬的 Fabio Gou:
下图显示了预计热敏电阻的测量方式:
请注意、客户是在热敏电阻两端测量的、而下图显示我们是在 R1上测量的。 两种方法都没有问题、因为它只是一个电阻分压器。
因此、我不明白为什么 NTC (或热电偶)需要10k 电阻器
我建议使用以下配置、其中 ADC REFOUT 会偏置 NTC。 如果您还使用 ADC 内部 VREF、这将为您提供比例式测量。 如果内部 VREF 电压漂移、测量也会漂移、并且会被抵消。 与使用 TL431相比、使用 REFOUT 将提供更高的性能、并且成本会更低。
对于热电偶:请参考本指南了解更多信息(https://www.ti.com/lit/an/sbaa274a/sbaa274a.pdf?ts = 1728660172939&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F)
此外、客户如何测量热电偶的冷端?

-Bryan
尊敬的 Fabio Gou:
我不知道客户会同时测量 NTC 和 TCS。 在你的原始帖子中、你说过电路可以是 TC 或 NTC、而不是两者都是。 此外、NTC 在冷端的放置对于 TC 测量精度也至关重要
这种连接是否可以测量负电压? [报价]是的、该配置可以测量负差分电压: https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1048636/faq-can-my-adc-measure-negative-voltages
哪种解决方案在"带 R2"和"不带 R2"之间具有更高的 NTC 精度?请参阅我上一篇文章中所链接的文档中的第2.8.2.2节(SBAA274)
-Bryan
[/quote]