This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:原理图审阅

Guru**** 2553120 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1423417/ads124s08-schematic-review

器件型号:ADS124S08
主题中讨论的其他器件:TL431

工具与软件:

此设计是否与 NTC 和热电偶采样?兼容

如果负载为 NTC、VDD_TEM=3.3V、则 TEM SEN1单端输入、TEM SEN0接地。

如果负载为热电偶、则 VDD_TEM=0V、不会安装差分输入15.3k 电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio Gou:

    您能否通过在主题跟踪工具包的"备注"部分中发布客户名称来帮助我们跟踪此机会?

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能为 NTC 和热电偶采样?提供一些指导吗

    我的客户和我对我们的 ADC 不是很熟悉。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio Gou:

    感谢您提供所需的信息

    为您提供的一些意见/问题:

    • 我建议在 RESET 引脚上上连接 IOVDD/DVDD、以确保 ADC 在已知状态下加电
    • 我会减小 ADC 输入端的电容器尺寸。 它们现在都是100nF、可能10nF 或4.7nF 会更好。 此外、与输入之间的差分电容相比、共模电容(对地电容)应小10倍。 因此、如果差分电容器为4.7nF、则共模电容器应为0.47nF
    • 为什么 NTC 的 TEM SEN0 (AIN0)接地?
    • 紧挨 J6的10k 电阻器有什么用途?

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryan:

    感谢您的反馈。

    J6连接到 NTC 或  热电偶。

    当为 NTC 时、不会安装此部件。 将 TEM SEN1连接至 ADC 以测量电压。

    (三个电阻器、用于进行电压分压。 似乎不需要10k 电阻器、对吧?)

    热电偶时、将安装15K3。

    在这种情况下、是否也不需要10k 电阻器?  

    顺便说一下、现在3.3V (用于 NTC)是由 LDO 提供的。 但准确度接近1%。

    使用0.5%精度 TL431是否有助于提高精度?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio Gou:

    下图显示了预计热敏电阻的测量方式:

    • 客户电路中的 VDD_TEM 为下图中的 REFOUT
    • 客户电路中的热敏电阻跨接 J6
    • 在下图中、客户电路中的15k 电阻器是 R1
    • R2是一个线性化电阻器、完全没有必要

    请注意、客户是在热敏电阻两端测量的、而下图显示我们是在 R1上测量的。 两种方法都没有问题、因为它只是一个电阻分压器。

    因此、我不明白为什么 NTC (或热电偶)需要10k 电阻器

    我建议使用以下配置、其中 ADC REFOUT 会偏置 NTC。 如果您还使用 ADC 内部 VREF、这将为您提供比例式测量。 如果内部 VREF 电压漂移、测量也会漂移、并且会被抵消。 与使用 TL431相比、使用 REFOUT 将提供更高的性能、并且成本会更低。

    对于热电偶:请参考本指南了解更多信息(https://www.ti.com/lit/an/sbaa274a/sbaa274a.pdf?ts = 1728660172939&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F)

    此外、客户如何测量热电偶的冷端?

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户可以使用 NTC 来 测量热电偶的冷端。

    因为客户会同时使用 ADS12408对 NTC 和 热电偶进行采样。

    这种连接是否可以测量负电压?  

    我想没关系吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题:

    对于"有 R2"和"无 R2"之间的 NTC、哪种解决方案具有更高的精度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio Gou:

    我不知道客户会同时测量 NTC 和 TCS。 在你的原始帖子中、你说过电路可以是 TC 或 NTC、而不是两者都是。 此外、NTC 在冷端的放置对于 TC 测量精度也至关重要  

    这种连接是否可以测量负电压?  [报价]

    是的、该配置可以测量负差分电压: https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1048636/faq-can-my-adc-measure-negative-voltages

    哪种解决方案在"带 R2"和"不带 R2"之间具有更高的 NTC 精度?

    请参阅我上一篇文章中所链接的文档中的第2.8.2.2节(SBAA274)

    -Bryan

    [/quote]