This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8588SEVM-PDK:如何使用它来了解 ADC

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8588S, ADS8588SEVM-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1423845/ads8588sevm-pdk-how-to-use-it-to-learn-adc

器件型号:ADS8588SEVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS8588S

工具与软件:

大家好、我是模拟信号链新手。 我将尝试使用 ADS8588SEVM 进行一些实验室测试、以更好地了解 ADC。 我已经安装了硬件和软件。 但是、当我点击"Capture"按钮时、 GUI 显示 如下:

AINx+和 AINxGND 之间似乎有一个2VDC 信号。 我没有通过《ADS8588SEVM 用户指南》找到有关该2VDC 输入信号来自何处的任何信息。 此外、我想知道如何更改输入信号? 我是否需要额外的函数发生器和电缆?

此外、  J1的 用途是什么? 在上述测试情况下、我让所有 JI 都处于开放状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Woney、

    您可以在 JP1连接器中应用任何想要使用 ADS8588S 器件转换的信号。  如果输入为开路(悬空)、大多数 ADC (不仅是 ADS8588S)往往会"悬空"到接近基准电压或中标度模拟电源的电平。  ADS8588SEVM-PDK 用户指南的第24页是显示 JP1的原理图。  在引脚1-2、5-6、9-10 (AINx+输入)之间使用分流跳线、您应该会看到所有这些通道的读数都为0V。  在 AINx_和 AINx-引脚之间使用信号发生器、直流电源、传感器输出来为 ADC 提供输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经尝试了你的建议,它是有效的。 我还查看了用户指南、 这是否意味着输入信号可以通过 SMB 和接头进行输入?  

    此外、我想使用 GUI 的线性分析来查看 ADC 的直流规格、我点击"Capture"按钮 、但 没有任何响应。  该测试是否需要特殊的输入信号? 如何以正确的方式使用线性分析?

    提前感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以通过 SMA 连接器施加信号。  您可以通过将直流源输入到其中一个模拟输入来检查线性度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tom、我查看了 ADS8588S 的 D/S、发现内部基准为 ADC 提供了4V 基准电压。 我想、当输入处于悬空状态时、EVM 获得的2V 是4V 基准电压的一半。 我的猜测正确吗? 导致1/2分压器的内部结构是怎样的?  谢谢您~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、如果我想使用外部电压基准、REF 的输出电压是否有任何限制(VREFmin~VREFmax)? 该电压是否必须为2.5V、或者 VOUT 在限制范围内可以使用的任何 REF?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Woney、

    ADC 内部没有特殊结构使浮动输入达到~2V、这主要是由于器件的开关电容器架构。  如有需要、可使用2.5V 的外部基准、这些限制在数据表第9页显示为 Vrefio_ext。