Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD32LP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE58JD32LP 工具与软件:
我目前正在使用 AFE58JD32LP 设计超声波系统。 在数据表(尤其是第9.3.1.6节)中、TI 建议在输入端使用背对背肖特基钳位二极管来限制较大的过载信号(大于6dB 的线性输入信号范围)。
您能推荐一款适用于该应用的肖特基二极管模型吗?
非常感谢您的帮助。