This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD32LP:背靠背肖特基钳位二极管

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD32LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1425070/afe58jd32lp-back-to-back-schottky-clamping-diodes

器件型号:AFE58JD32LP

工具与软件:

我目前正在使用 AFE58JD32LP 设计超声波系统。 在数据表(尤其是第9.3.1.6节)中、TI 建议在输入端使用背对背肖特基钳位二极管来限制较大的过载信号(大于6dB 的线性输入信号范围)。

您能推荐一款适用于该应用的肖特基二极管模型吗?

非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 LNA 增益15模式下支持的最大输入为710mVpp、在 LNA 增益21模式下支持360mVpp。  因此它的一半是正摆幅。 即355mV 和180mV。 您可以选择二极管、使其截止电压小于6dB 过载。  

    例如:如果您处于 LNA 增益15模式,则6dB 过载对应于+- 710mV。 因此、请选择截止电压小于710mV 的二极管。 请注意、当信号过载时、它应具有电流承载能力。 此最大电流取决于输入过载电压和阻抗。