This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP92018:RDY 位不为1

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1422737/lmp92018-rdy-bit-not-being-1

器件型号:LMP92018

工具与软件:

我有一个采用 LMP 92018的板、其中我们将配置 IC 以支持 DAC 运行、下图是原理图

当我在寄存器下方读取芯片组时、我看到 RDY 位响应为0、其中会确认序列有错误、如果我绕过并继续、仍然会发现 DAC 输出电压未设置

可能是什么问题、我检查了 VCC 5V 电源轨和3V3电源轨之间的时间差、看看是否是这个问题、但几乎没有问题

5V 的斜升时间为0.5ms

3V3的斜升时间为0.75ms

这是一个斜坡上升的差异、因为在我的设计中我使用了6508641 PMIC  

硬件问题、根据布局错误、5V 电压轨是悬空的、因此我从电路板的不同位置获取5V 电压、并保持向芯片组提供电压

请帮助您了解可能出现的问题、以及如何缓解 RDY 位不为1和芯片无法进一步增强的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shyam:

    感谢您提供问题的原理图和详细信息。 Erin 目前正在审查、并将尽快提供一些建议。  

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shyam:

    我对拖延表示歉意、这个问题从裂缝中掉下来了。 您能否发送您正在写入的 SPI 序列的采样?  

    谢谢!
    Erin