This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC16DV160:ADC16DV160 SPI 信号引脚 VIL 电压电平

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC16DV160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1427197/adc16dv160-adc16dv160-spi-signal-pins-vil-voltage-level

器件型号:ADC16DV160

工具与软件:

尊敬的团队:

我们计划通过 SPI 接口使用带 FPGA 的 ADC16DV160器件进行 ADC 配置。

我们使用1.8V 供电的 FPGA 组连接了 ADC SPI 信号(CS、SCK 和 SDIO)。 我们 在 FPGA 端具有大约0.45V 的低电平输出电压最大值(VOL Max)

但 ADC 数据表中提到它具有大约0.4V @ 1.7V-VDR 电源的最大低电平输入电压限制(VIL 最大值)。

通常为1.8V

根据建议、我们应该符合 VOL (Max)< VIL (max)标准。

 ADC16DV160 @ 1.85V - VDR 电源条件下的最大低电平输入电压限制(VIL 最大值)的确切值是多少?

此致、

Esakki。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Esakki:

    数据表值基于仿真和表征值、因此是我们可以为您提供的最佳参数值。   

    此致、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Geoff:

    我们了解了您关于获取 VIL 参数的观点。 但我们的设计已完成、我们到目前为止无法进行任何更改、因此我们需要根据实时场景满足此 VOL (Max)< VIL (max)要求。

    通常、1.8V LVCMOS 标准的 VIL 值约为0.63V (VDR 的35%)。

    您可以向工厂团队核实是否有正确的数据@1.8V-VDR。

    在数据表中、这看起来是所提供的最坏情况、但无论如何、我们都不会在最差裕度@ 1.7V 下运行。

    此致、

    Esakki。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Esakki,

    很抱歉、我们无法更改数据表、而且提供的任何数据都基于一两个单元、不足以保证进行更改。  该部件已超过15岁、且在该设备上工作的每个人都不再属于该公司。

    此致、

    Geoff