This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L21:ADS127L21:(SDO/DRDY 和 DRDY)的最小逻辑低电平输出电压

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS127L21

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1426896/ads127l21-ads127l21-minimum-logic-low-output-voltage-for-sdo-drdy-and-drdy

器件型号:ADS127L21

工具与软件:

您好!

我对 ADS127L21有几个问题。  

根据上图:

我担心 SDO/DRDY 的最大逻辑低电平输出电压(VOL)。 我读取到最大逻辑低电平输出电压为0.2 x IOVDD。 我的 IOVDD 为5V、因此 VOL (最大逻辑低电平输出电压)将为1V。 是这样吗?

或者、此计算是否特定于来自外部上拉电阻器或电流源的1mA 或2mA 电流?

对于 SDO/DRDY 内部 RDS_ON 电阻计算:

0.2 x 5V = 1V、这意味着在2mA 或1mA 时 VOL_max = 1V、对吧? 我将采用1mA 电流源进行此计算。

SDO/DRDY 内部电阻器将是:1V/DRDY 1mA = 1k Ω 是否正确?

根据上图:

我使用了一个数字隔离器、其上拉电流为5V (5V / 10µA = 500kΩ 上拉电阻器)时的10µA、最大逻辑低电平电压为0.8V。

当 ADC 驱动输出进入低电平状态时、输出电压变为(1kΩ/(500kΩ+ 1kΩ)) x 5V = 0.01V。 那么、输出电压是0.01V、对吧? 我们也可以对输出进行相同的计算吗?

 

我希望能迅速作出答复。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Omer Sari:

    我们本周没有机会调查这一问题、我们将在下周早些时候作出答复。 感谢您的耐心

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omer:

    是的、数字输出的源电阻可以建模为电阻。  压降与电流之间的关系并非完全线性、但可以近似计算。  此外、数据表中的规格是最坏情况、包括最低电源电压1.8V。  使用5V 的 IOVDD 电压时、内部电阻会更低。

    上述计算结果是有效的近似值。  尽管我们没有您的工作条件下的规格、但您在负载电流为10uA (上拉或下拉)且 IOVDD=5V 时应该看不到1V 附近的任何值。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用