This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299EEGFE-PDK:ADS1299EEGFE-PDK

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1425209/ads1299eegfe-pdk-ads1299eegfe-pdk

器件型号:ADS1299EEGFE-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS1299

工具与软件:

您好!

在测试 ADS1299时、我发现信号通过 GUI 发生了偏移。 我使用了波形发生器来生成振幅为20mV、频率为10Hz 的方波、如图所示。

但是、我通过 GUI 观察到的波形似乎下降了1.5mV。

此外、我还使用了相同振幅的正弦波进行测试、仍然存在1.5mV 的下行偏移。

我使用波形发生器生成 ARB 波、但仍然存在2mV 的向下偏移。 我想知道如何消除它?  我连接通道1的方式是、将通道1的正极端连接到波形发生器的正输出、并将通道1的负极连接到波形发生器的负极端和 ADS1299电路板上 JP5引脚的接地端。

非常感谢  

Junzhe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Junzhe:

    感谢您发帖。

    ADS1299 IC 本身的典型失调电压远小于您测量的值(通常增益为60 µV @= 12)。 如果将通道配置为使用内部方波测试信号、您应该会看到更小的偏移。

    大多数失调电压可能来自函数发生器与通道输入的单端连接。 您可以在后处理中校准失调电压。 一个测试是连接函数发生器但禁用输出。 然后、记录 ADC 通道的平均直流输出、并将其存储为失调电压校准值。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  

    感谢您的回答。 控制函数发生器输出10Hz、±10mV 方波信号、如图所示。  正如我之前提到的、您可以看到存在大约1.5mV 的误差。

    然后、我关闭函数发生器输出、但使其保持与 ADS1299的连接、然后我测量偏移。  但令我困惑的是、每次我运行测试时、该值会上升、最终稳定在约2.45V。  但我认为2.45V 不是合理的答案。  

    此外、在每次测试中、我将 JP25 (1-2、3-4、5-6)上的所有跳线都放置为默认设置。

    我想知道我的连接设置是否正确。 如果是这样、我认为仅仅关闭函数发生器来测量偏移是不正确的。

    此外、我想知道、如果测量未知信号、我们如何确定测量值是否偏离真实值? 是否有必要在 ads1299和被测对象之间引入 INA 以消除潜在错误?

    非常感谢

    Junzhe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是关闭函数发生器、还是只禁用输出波形(我的目的是后者)。 如果设备已完全断电、则 ADS1299通道的输入可能会悬空、因此您会看到结果会随着时间的推移而漂移。 尝试仅禁用函数发生器输出、或移除函数发生器、并尽可能靠近外部源连接短接 INxP 和 INxN 输入。 这至少允许您校准 PCB 信号路径中的偏移。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我禁用了函数发生器的输出波形、这些图表是在这种情况下得到的。 这让我感到困惑。 我并没有试图短接 INxP 和 INxX。 我会尝试一下、看看会发生什么。

    非常感谢  

    Junzhe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我短接连接 IN1P 和 IN1N、然后得到这样的波形。   似乎该波形一般保持1mV 的幅度、但与我之前观察到的结果仍然存在一些差距。

    非常感谢  

    Junzhe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Junzhe:

    是否在 J6引脚34和36短接在一起的情况下获取该捕获? 我不希望在输出中看到此类干扰。 只需将两个引脚短接、连接到共模电压(即1/2 Vs)、并将通道多路复用器配置为正常电极输入。 其他任何器件都不应连接到输入。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    这是我在短接 J6的引脚34和36后测得的数据。  但未将它们连接到共模电压。 也许这就是问题所在。 我可以从哪个端子获得共模电压?

    非常感谢

    Junzhe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您使用±2.5V 电源、则可以使用任何 GND 测试点作为1/2 Vs。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我短接了 IN1N 和 IN1P、并通过 JP5的一个端子将它们连接到 AGND。 这是我测量的波形。

    此时 PGA 增益设置为1。 根据数据表中的说明、失调电压应大约为600uV、这是合理的。

    但是、我之前测量的方波信号与实际值的偏差为1.5mV、这仍然 使我感到困惑。 我移除了 JP25上的所有跳线。  我不知道在哪里会再次引入失调电压。

    非常感谢

    Junzhe