This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL0401B-10:使用数字电位器调整 PMIC FB 电阻

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61480, TPL0401B-10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1427993/tpl0401b-10-adjusting-pmic-fb-resistor-using-digital-potentiometer

器件型号:TPL0401B-10
主题中讨论的其他器件:LM61480

工具与软件:

我目前正在考虑使用 TPL0401B-10来调节 LM61480的 FB 电阻、从而实现5V 至12V 的输出电压范围。 输入电压为18V 至36V、输出电流为5A。 我想知道 TPL0401B-10是否可以满足这些要求。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kuo:  

    只要其他反馈电阻器适当缩放、就可以达到几乎任何输出电压范围。 以下是  LM61480数据表中用于配置输出电压的公式:  

      

    TPL0401B-10有10k Ω 端到端电阻。 如果 TPL0401B-10用作 RFBB 并且 您选择40k 的 RFTB、那么 当  TPL0401B-10设置为10k 时、输出将为5V、当 TPL0401B-10设置为3.6k 时、输出将为12V。

     TPL0401B-10只有128个输出步长、对于10k 至3.6k 范围、只有81个步长可用于从 LM61480获得5V 至12V 的电压。

    如果您想了解更多信息、我们还有其他方法来调整 FB 节点以获得可变电源输出、这种输出将具有更高的分辨率:

    具有电压输出智能 DAC 的电压裕量调节和定标电路(修订版 A)

    具有电流输出智能 DAC 的电压裕量调节和定标电路(修订版 A)

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jones:

    我之前尝试根据https://www.ti.com/lit/an/slaae23a/slaae23a.pdf?DAC=1729651311287中提供的信息进行设计、但计算后、ts 输出电压为负、与我的要求不匹配。 因此、我选择使用 TPL0401B-10进行简单调整。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM61480在启动时需要最低5V 的电压、这会导致裕度范围过大。 因此、DAC 无法提供负电压来满足12V 输出电压要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kuo:  

    slaae23的解决方案应该仍然有效。 为了支持整个电源输出范围、我们只需确保为 RFTB 和 RFBB 选择正确的初始值。 如果您仍然对该解决方案感兴趣、我可以为您整理这些值。  

    否则、 我 对您使用 TPL0401B-10的答案在上方。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致!

    Katlynne Jones