This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1263EVM-PDK:校准 Probleam

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1263EVM-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1429947/ads1263evm-pdk-calibration-probleam

器件型号:ADS1263EVM-PDK

工具与软件:

您好!

我使用 ADS1263EVM-PDK。   我想获得校准。 我使用的是 ADC1

电压限值   

9.4.9.6《ADC1满量程系统校准》(文献编号:SYGCAL1)
满量程校准命令用于校正 ADC1系统增益误差。 要进行校准、请施加正满量程
直流信号传输到 ADC、等待信号完全稳定、然后发送命令。 配置
命令后、ADC 会对16个读数求平均值、以降低转换噪声、从而实现精确校准。 在
校准完成、ADC 计算满量程校准、其中施加的电压校准到 A
正满量程代码值。 计算结果被写入24位偏移校准寄存器(FSCAL[2:0])。
预先校准的 ADC 超范围限制为106% FSR。

我正在 使用 AIN0和 AIN1 作为差动输入, 我已经向两个引脚(AIN0和 AIN1)施加了全信号电压(5 V)。 然后我发送命令 从 GUI 工具校准 SYGCAL1。 我将进行校准

l FSCAL[2:0] -> 0xFFFFFF、这不是有效的值。 此处的校准值应有效、但不是0xFFFFFF。

谢谢!

Tushar Gajjar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Tushar Gajjar:

    欢迎来到 E2E 社区。

    ADC 期望满量程电压(ADC/PGA Vref)来执行增益校准、并将使用0x7FFFFF 作为等式23中的"预期代码值"。 当您将5V 电压连接到 AIN0和 AIN1引脚时、这两个引脚之间的实际差分电压为0V、因此您得到的是 0xFFFFFF 代码而不是0x7FFFFF。

    对于1V/V 的 PGA 增益、只需将基准 电压连接到 ADC 的输入即可;但是、对于其他 PGA 增益、生成完美的满量程电压并不容易。 建议应用 数据表9.4.9.9用户校准程序部分中所述的"用户校准程序"。  

    '在输入信号小于100%满量程的情况下执行系统增益校准例程。 其原因是、系统增益校准例程仅在您施加理想的100%满量程输入电压时才有效、这是非常难以保证的且很容易意外超出 ADC 范围的。 这有多种方法、但最简单的方法可能是简单地施加95%满量程输入信号(例如)并照常运行 SYSGCAL 命令。 ADC 计算出 FSCAL[2:0]寄存器的增益校准系数后、您可以通过将 FSCAL[2:0]寄存器值乘以0.95来校正95%满量程输入、然后将此结果写回 FSCAL[2:0]寄存器....增益校准的精度仍优于满量程"参考"电压的精度、但至少可以避免超出量程范围的信号。

    BR、

    戴尔