工具与软件:
您好!
我使用 ADS1263EVM-PDK。 我想获得校准。 我使用的是 ADC1
电压限值
9.4.9.6《ADC1满量程系统校准》(文献编号:SYGCAL1)
满量程校准命令用于校正 ADC1系统增益误差。 要进行校准、请施加正满量程
直流信号传输到 ADC、等待信号完全稳定、然后发送命令。 配置
命令后、ADC 会对16个读数求平均值、以降低转换噪声、从而实现精确校准。 在
校准完成、ADC 计算满量程校准、其中施加的电压校准到 A
正满量程代码值。 计算结果被写入24位偏移校准寄存器(FSCAL[2:0])。
预先校准的 ADC 超范围限制为106% FSR。
我正在 使用 AIN0和 AIN1 作为差动输入, 我已经向两个引脚(AIN0和 AIN1)施加了全信号电压(5 V)。 然后我发送命令 从 GUI 工具校准 SYGCAL1。 我将进行校准
l FSCAL[2:0] -> 0xFFFFFF、这不是有效的值。 此处的校准值应有效、但不是0xFFFFFF。
谢谢!
Tushar Gajjar