This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14DL3200EVM:ADC 采样时钟的输入电容器

Guru**** 2755495 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW14DL3200EVM, LMX2582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1429606/tsw14dl3200evm-input-capacitor-for-adc-sampling-clock

器件型号:TSW14DL3200EVM
主题中讨论的其他器件: LMX2582

工具与软件:

您好!

在  TSW14DL3200EVM 中、4700pF 在 PLL 和 ADC 之间串联使用。

是否有任何具体的原因造成这种价值? 是因为 ADC 有任何特定的压摆率/谐波要求吗?

我在 LMX2582与1800MHz 上的 ADC12DL2500ACF 有相同的连接。 我打算保持100pF。 希望仍符合 ADC 的要求。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nandini 您好!

    这是一个交流耦合电容器、我们通常使用4700pf、但100pf 也应该适用。

    此致!

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Eric。 我们将坚持使用100pF