主题中讨论的其他器件:ADS7138
工具与软件:
你(们)好
我们当前的系统设计使用三个 ADS7138 IC、但在低温测试期间、我们在一个电路板上发现一个 ADS7138的读数异常。 故障率大约为1/30。
如果温度上升至-35或-30度并重新启动、IC 将正常运行。
我们比较了 I2C 波形和通信、发现 IC 未响应。



您以前是否遇到过类似问题?
Frank
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
你(们)好
我们当前的系统设计使用三个 ADS7138 IC、但在低温测试期间、我们在一个电路板上发现一个 ADS7138的读数异常。 故障率大约为1/30。
如果温度上升至-35或-30度并重新启动、IC 将正常运行。
我们比较了 I2C 波形和通信、发现 IC 未响应。



您以前是否遇到过类似问题?
Frank
您好、Joel:
如果该器件在室温下启动、然后降至低温、是否仍然出现故障? 如果将器件降至低温、然后重新启动、是否出现故障?
-> Frank:它将继续正常运行、但如果在-40°C 重新启动、将失败。 (请参阅表5)
如果是、您在什么温度下发现器件发生故障? 考虑到您已确定为故障的器件、您能够在多大程度上重现此故障?
->弗兰克: -40°C (室温)。 100% 故障率

Frank