This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7138-Q1:无法在-40°C 的低温下从寄存器检索值

Guru**** 2533660 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1427650/ads7138-q1-unable-to-retrieve-the-value-from-the-register-at-a-low-temperature-of--40-degrees

器件型号:ADS7138-Q1
主题中讨论的其他器件:ADS7138

工具与软件:

你(们)好

我们当前的系统设计使用三个 ADS7138 IC、但在低温测试期间、我们在一个电路板上发现一个 ADS7138的读数异常。 故障率大约为1/30。

如果温度上升至-35或-30度并重新启动、IC 将正常运行。

我们比较了 I2C 波形和通信、发现 IC 未响应。

您以前是否遇到过类似问题?  

Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    如果该器件在室温下启动、然后降至低温、是否仍然出现故障? 如果将器件降至低温、然后重新启动、是否出现故障? 如果是、您在什么温度下发现器件发生故障?   考虑到您已确定为故障的器件、您能够在多大程度上重现此故障?

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel:

    如果该器件在室温下启动、然后降至低温、是否仍然出现故障? 如果将器件降至低温、然后重新启动、是否出现故障?  

    -> Frank:它将继续正常运行、但如果在-40°C 重新启动、将失败。 (请参阅表5)

     如果是、您在什么温度下发现器件发生故障?   考虑到您已确定为故障的器件、您能够在多大程度上重现此故障?

    ->弗兰克: -40°C (室温)。 100% 故障率

    Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我已通过电子邮件联系分配给您的现场应用工程师、以帮助解决此问题。 请告诉我,如果他们没有在下周初联系到你。

    此致、
    Joel