Other Parts Discussed in Thread: ADS117L11
工具与软件:
您好!
如果您能够澄清 ADS117L11的增益和误差规格、我将不胜感激。
根据器件数据表第6页、首页显示"最小和最大技术规格适用于 TA =–40°C 至+125°C;典型技术规格适用于 TA = 25°C 条件"。
因此、我想+/- 250µV μ V 偏移误差适用于 T min 到 T max 现在采用典型值(30µV μ V)并考虑200nV/°C 最大偏移温漂、考虑到100°C 温度的升高、偏移将为30µV + 0.2µV μ V/°C * 100°C = 50µV μ V。 这远小于指定为偏移最小值/最大值的250µV μ V。 为什么会这样呢? 那么我应该使用哪个数字?
关键是数字非常不同、如果实际值比低5倍、则使用指定的最大值(250µV Ω)可能会导致设计过度限制;而且我需要知道在与+125°C 不同的运行温度下的偏移值。
同样的问题适用于增益规格、但我想答案与偏移相同。
谢谢你
此致
Pascal