This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS117L11:增益和失调电压规格

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS117L11

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1429406/ads117l11-gain-and-offset-specification

器件型号:ADS117L11

工具与软件:

您好!

如果您能够澄清 ADS117L11的增益和误差规格、我将不胜感激。

根据器件数据表第6页、首页显示"最小和最大技术规格适用于 TA =–40°C 至+125°C;典型技术规格适用于 TA = 25°C 条件"。

因此、我想+/- 250µV μ V 偏移误差适用于 T min 到 T max 现在采用典型值(30µV μ V)并考虑200nV/°C 最大偏移温漂、考虑到100°C 温度的升高、偏移将为30µV + 0.2µV μ V/°C * 100°C = 50µV μ V。 这远小于指定为偏移最小值/最大值的250µV μ V。 为什么会这样呢? 那么我应该使用哪个数字?

关键是数字非常不同、如果实际值比低5倍、则使用指定的最大值(250µV Ω)可能会导致设计过度限制;而且我需要知道在与+125°C 不同的运行温度下的偏移值。

同样的问题适用于增益规格、但我想答案与偏移相同。

谢谢你

此致

Pascal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pascal、您好!

    偏移误差和增益误差可能因晶圆批次而异、这就是最小值/最大值高得多的原因。  这包括过程变化和最坏情况温度变化。  如果您不打算进行任何类型的系统校准、则需要使用最小/最大规格(偏移为250uV、增益为2000ppm)。

    为了获得最佳精度、请同时校准失调电压和增益、剩下的主要误差源是温漂。  假设您在25°C 时校准增益和失调电压、则剩余的最大失调电压误差将为20uV、剩余的最大增益误差将为200ppm (即0.02%)。

    由于外部放大器和基准也会导致总系统误差、因此整个信号链(包括 ADC)的校准将消除很大一部分误差。

    此致、

    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Keith