This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L21EVM-PDK:L21的启动序列与 L11有何不同

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS127L21, ADS127L11
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1430366/ads127l21evm-pdk-how-is-the-startup-sequence-for-l21-different-from-l11

器件型号:ADS127L21EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS127L11、ADS127L21

工具与软件:

我想根据 ADS127L11的示例代码评估我为 ADS127L21编写的定制驱动程序。 不过、一些寄存器有很大的不同。 有人能推荐一个 适用于 L21的基本启动顺序吗? 它是否类似于:

-初始化控制器器件上的 SPI (SPI 模式1、MSB 优先)

-将复位引脚设置为高电平

-将启动引脚设置为高电平

-切换重置?

然后、是否可以在4线 SPI 模式下与 ADC 进行通信、以便在不使用 CRC 验证的情况下测试读取/写入寄存器值和数据(假设我们对默认设置感到满意)?
在我们通过外露的 SPI 引脚与 ADC EVM 板通信时、是否可以让 PHI 控制器保持插入电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tetiana、

    欢迎来到 TI E2E 社区。

    是的、您概述的上述序列可以很好地工作、但您不需要在将 START 引脚设置为高电平后切换复位。  一旦 START 为高电平、ADC 将开始以512ksps 的上电默认设置持续转换数据。

    不可以、您将无法使 PHI 控制器保持连接状态并使用外部控制器板。  您可以通过将+6V 电源连接到 J12的 GND/+Vin 引脚(在 EVM 上调节到+5V)并将 IO 电源电压连接到 J13 (该电源直接连接到 ADS127L21、应介于1.8V 至5V 的标称值之间、具体取决于您来自 MCU 板的 IO 电压)、从而为 ADS127L21EVM 供电。  为了使用外部电源、您还需要将跳线 JP4移动到+Vin 位置。

    此外、PHI 板为 ADS127L21提供时钟源。  在未连接 PHI 的情况下使用 ADS127L21EVM 板、您还需要将跳线 JP7移动到 EVM/EXT CLK 位置。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用