主题中讨论的其他器件:ADS127L11、ADS127L21
工具与软件:
我想根据 ADS127L11的示例代码评估我为 ADS127L21编写的定制驱动程序。 不过、一些寄存器有很大的不同。 有人能推荐一个 适用于 L21的基本启动顺序吗? 它是否类似于:
-初始化控制器器件上的 SPI (SPI 模式1、MSB 优先)
-将复位引脚设置为高电平
-将启动引脚设置为高电平
-切换重置?
然后、是否可以在4线 SPI 模式下与 ADC 进行通信、以便在不使用 CRC 验证的情况下测试读取/写入寄存器值和数据(假设我们对默认设置感到满意)?
在我们通过外露的 SPI 引脚与 ADC EVM 板通信时、是否可以让 PHI 控制器保持插入电源?