This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7809:驱动模拟输入:0至+5V 的单极运行

Guru**** 2514555 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7809

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1430687/ads7809-driving-the-analog-input-unipolar-operation-0-to-5v

器件型号:ADS7809

工具与软件:

我计划在单极配置中驱动 ADS7809模拟输入: 0至+5V。  我们使用该部件来监测温度传感器。  

电路拓扑如下:

 将具有2个16:1模拟多路复用器、以提供给定传感器的信号对

2. 接下来、我将得到一个增益为1的仪表放大器。  它将获取一对信号并生成单端输出

3. 低通滤波器(无源 RC 电路)

4. 运算放大器电压缓冲器(TBD)、用于驱动 ADC 模拟输入

主要问题涉及4: 对于用作缓冲电路以匹配 ADC 模拟输入的运算放大器、有哪些要求?  进出缓冲器的电压应为0至+5V。

如果您对总体电路拓扑还有任何其他意见、敬请告知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erik:

    我们的 模拟工程师计算器中有一个工具 、可帮助您选择合适的放大器来驱动 SAR 转换器。  借助 ADC SAR Drive 工具、您可以输入所需的采集时间以及数据表中的几个参数。  电流转换完成后、ADS7809进入采集模式(见图1)。  如果以最快的速度运行器件、则采集时间将为2uS -如果运行器件的速度较慢、则采集时间将会增加。  因此、使用35pF 采样/保持电容器和2us 的采集时间时、您需要具有2.6MHz GBW 的放大器。