工具与软件:
您好!
对于 DAC 器件 THS5651AIPWR、需要进行一些说明。
1.有时钟输入引脚"CLK"、此输入的频率范围是多少?
2.参考 图29。 时序图、数据表中有时钟信号。 它是否与从"CLK"引脚提供的输入相同的时钟信号?
图29中的时钟信号的时间周期。 称为"1/fCLK"。 而 fCLK 范围的指定值为70MSPS (最小值)。 和100MSPS (典型值)时、 。 例如、如果 fCLK 被认为是100MSPS、那么 "fCLK"的频率值将是多少 (以赫兹(Hz)为单位)? 请说明