请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADC14155QML-SP 工具与软件:
您好!
如果 在 VDR (1.8V)仍然开启时 VA 和 VD (3.3V)突然断电(0V)、这是否会为此 ADC 造成任何应力或延迟故障? 我们目前将此器件用于 ERAD、因此我想评估是否
我们仍然可以使用这个器件、或者我们需要更换这个器件。 我们确认该器件在事件发生后仍正常工作。
谢谢!
岳
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
如果 在 VDR (1.8V)仍然开启时 VA 和 VD (3.3V)突然断电(0V)、这是否会为此 ADC 造成任何应力或延迟故障? 我们目前将此器件用于 ERAD、因此我想评估是否
我们仍然可以使用这个器件、或者我们需要更换这个器件。 我们确认该器件在事件发生后仍正常工作。
谢谢!
岳