This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC14155QML-SP:模拟电压轨掉电

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1430842/adc14155qml-sp-analog-rail-lost-power

器件型号:ADC14155QML-SP

工具与软件:

您好!  

如果 在 VDR (1.8V)仍然开启时 VA 和 VD (3.3V)突然断电(0V)、这是否会为此 ADC 造成任何应力或延迟故障? 我们目前将此器件用于 ERAD、因此我想评估是否  

我们仍然可以使用这个器件、或者我们需要更换这个器件。 我们确认该器件在事件发生后仍正常工作。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

    3.3V 电源中断是开路/断开连接还是对地短路或其他情况?

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:此 IC 由分立式电源 转换器供电 并进行线性调节。 功率损耗发生在分立式功率侧、不会发生接地短路。 测得的电阻约为150 Ω(Vout - GND)。