This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC31JB68:ADC31JB68EVM 是否仍可用?

Guru**** 2769275 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC31JB68

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1430059/adc31jb68-is-the-adc31jb68evm-still-available

器件型号:ADC31JB68

工具与软件:

我计划 在设计中使用 ADC31JB68、我通常会求助于相关的 EVM 来最终确定我需要开发的电路。 我看到有 ADC31JB68EVM、但只有一本用户手册、没有原理图或布局文档。 用户手册(SLAU630A)包含指向原理图、布局和 BOM 的链接(www.ti.com/tool/ADC31JB68EVM)、但会显示"Error 404"消息。 多个经销商意味着 EVM 已停产。 这是真的吗? 有没有任何原因我无法获得该 EVM 的详细信息、或者它是一个有缺陷的设计? 是否计划购买新 EVM? ADC 关闭了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    ADC31JB68的 EVM 已停产。 许多旧版 EVM 都太难支持、而且最近的 FPGA 也逐渐停产、转而采用相邻的支持数据采集卡。

    请确认您只需要 EVM 设计包、我会为您详细说明并发送给您。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您的快速响应。 我拥有 ADC 前端设计方面的经验、我通常将 EVM 视为实际检查、以确保没有错过任何东西。 但这是我第一次使用 JESD240B 进行设计、因此我要寻找后端的指导 我在任何制造商的任何地方都找不到参考设计。 我的研究表明、采样信号必须具有极低的抖动、因为它会在 SERDES 上进行乘法、因为它影响 SNR。但是、执行时钟倍频的位置还不清楚、例如在 FPGA 或单独的时钟分配芯片上? FPGA 是否在其设计中包含该功能? 现在的标准取决于 JESD204C、因此不确定这会对所有这些带来什么影响、以及我是否应该立即做好准备?

    无论如何、我都要寻找有关将 单个 ADC31JB68使用到 FPGA 中所涉及的电路的任何指导。 如果您认为 ADC31JB68EVM 会很有帮助、请将其发送出去。 此外、您可以随时发送自己可能拥有的任何其他参考设计信息、或者应用手册、甚至是您自己的体验。 谢谢。

    此致、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    感谢您的参与。

    采样时钟抖动不会直接影响 JESD、仅影响 ADC 中内部采样网络的模拟部分。 如果采样时钟抖动较差、这将降低 SNR。 JESD 链路是一种协议、与此指标无关。

    采样时钟在 JESD 链路的 ADC 中乘以... 不在 FPGA 中。

    以便更好地理解与转换器相关的 JESD 链路。 下面是一些应用手册:

    https://www.ti.com/lit/wp/sbaa517/sbaa517.pdf?ts = 1730126225251&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftechnologies%252Fjesd204.html%253FkeyMatch%253Drick+zarr+jesd%2526tisearch%253Duniversal_search

    https://www.analogue.com/media/en/technical-documentation/technical-articles/JESD204B-Survival-Guide.pdf

    否则、可以访问 TI.com 并在搜索栏中键入"JESD"、还有网络研讨会等。

    如果您想使用我们免费的 TI JESD IP、可访问此处并进行申请。 我们在许多较新的器件上提供了大量示例。

    www.ti.com/.../TI-JESD204-IP

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    再次感谢您的快速响应。 我知道 AD Tome、它非常详细和有用。 也许我想做的太多了-这只是将 ADC 串行端口连接到 FPGA (具有合适的板载 IP)、并将它们交给相同的低抖动时钟吗? 如果是、您会为此推荐任何特定的时钟分配电路吗? 我发现大多数对于此简单应用具有太多的输出。 谢谢。

    此致、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:  

    "我不会骗你的。" 是的、如果可以深入探究、请修改 EVM 原理图。 谢谢。

    此致、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    很抱歉耽误你的时间。  

    我相信这正是您需要确认的...对于此 ADC 器件或任何其他具有 JESD 接口的 ADC 器件、您需要一个时钟树、如下所示:

    一个进入 ADC 的时钟、采样时钟和一个参考时钟、这是进入 FPGA 以锁存 JESD 接口的时钟。 该参考时钟可能会因 ADC 特性和 JESD 接口配置而异。 通常、它是采样时钟频率的一小部分。 例如、一些 ADC 允许您使用更少的 JESD 通道、从而减少使用的 FPGA 连接/引脚数量。 然而、这会提高接口速度、通常基准时钟频率也需要更高。

    在抖动方面、采样时钟仍然是主时钟、您需要为应用使用尽可能低的抖动、才能满足应用所需的 SNR 规格。 参考时钟更"抖动稳健"、无需尽可能降低抖动。 该锁存器仅用于将接口数据锁存到 FPGA。

    希望这对您有所帮助。

    请参阅随附的原理图。

    此致、

    Rob

    e2e.ti.com/.../ADC31JB68EVM_2D00_SCH_5F00_B.pdf