This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9218:是否可实现自钟(系统同步)模式?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS9212, ADS9218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1431111/ads9218-is-self-clocked-system-synchronous-mode-possible

器件型号:ADS9218
主题中讨论的其他器件:ADS9212

工具与软件:

尊敬的先生/女士:

 

我们将探索 在您的电流数据采集设置中使用 ADS9212 ADC 的可能性。  

我们的 FPGA 板只有一个数据通道。 目前没有更换 FPGA 板的计划。 这意味着 DCLK 和 FCLK 输出时钟必须被省略。

因此、我们想要使用 USER_BITS_ADC_A 和 USER_BITS_ADC_B 字段作为训练模式、以便在系统同步模式(自计时模式)下运行 ADC。

方法1.

FPGA PLL 将生成 DCLK 和 FCLK。 我们应通过 AMD IDELAY 基元路由 ADC 数据、并采用"数据眼居中"方法来采集16位 ADC 数据。  

方法2.

开发一个以与 DCLK±相同的速度运行的状态机、该状态机包含该时钟频率的三个相位(间隔120º μ s)。 每个相位都获取数据 DOUTA±作为 ADC 的输出。   

通过所获取的每组数据的标题中 USER_BITS_ADC_A 和 USER_BITS_ADC_B 的位置、用户可以选择在 D±的数据有效窗口期间发生的状态机时钟阶段。  

您能否谈谈这两种建议方法是否适用于 ADS9218?

此致、  

Panneer Raja Vajravelu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、此处有一个拼写错误。  

    我们正在探索 在您的电流数据采集设置中使用 ADS9218 ADC (而不是 ADS9212)的可能性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Panneer Raja、  

    感谢您考虑为您的系统使用 ADS9218。  

    如果采样时钟由正在使用的 FPGA 生成或与 FPGA 同步、则这两种方法都应该有效。  

    如果这是可以接受的、您可以考虑与我们分享此数据采集系统中使用的 FPGA 吗?

    此致、  

    Yolanda Gonzalez  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yolanda、  

    感谢快速回答。 我们使用 AMD Kintex UltraScale xcku035-sfva784-2-I FPGA。  

    此致、  

    Panneer Raja Vajravelu